结果:找到"蓝牙 Bluetooth BT",相关内容176条
  • PHY6222蓝牙5.2的SOC芯片可以兼容替代PHY6202和PHY6212
  • 大家都很熟悉NORDIC的nRF52832是个非常优秀的作品,而作为替代nRF52832的一款产品,PHY6222也很可以啊PHY6222是一款支持BLE5.2功能和IEEE802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bitARM®Cortex™-M0处理器,提供64KretentionSRAM、可选128K-8MFlash、96KBROM以及256bitefuse,支持基于BLE和IEEE802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让客户以最小的BOM成本开发自己的产品。主要特征•具有...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SOC,低功耗5.2 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-03-29 15:55:00
  • 蓝牙5.1NRF52833和NRF52840的区别
  • Nordic广受欢迎的nRF52产品系列增添了新的一员-nRF52833SoC,这是其广受欢迎,验证通过的nRF52系列的第五个新成员。该芯片能提供多协议解决方案,支持高温性能、测向功能,迅速成为专业照明和其他工业应用的理想选择之一。nRF52833是一款功耗超低的低功耗蓝牙(Bluetooth#174;LowEnergy/BluetoothLE)、Thread、ZigBee和2.4GHz私有无线连接解决方案,包含蓝牙5.1测向功能的无线电,并且可以在-40至105°C温度范围内有效运作。nRF52833采用具有FPU的64MHz32位Arm#174;Cortex#174;-M4处理器,由于...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5.1 NRF52833 NORDIC Bluetooth 智能家居 穿戴设备 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-11-04 10:22:00
  • Bluetooth5.0BR/EDR+BLE蓝牙芯片
  • 适用于各类智能穿戴,物联网产品,遥控器,灯控等产品,如有疑问可联系QQ458231727,微18823307913MH1820双模蓝牙芯片简介-V1.7(2).pdfMH1810单模蓝牙芯片简介-V1.1(2).pdf
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Bluetooth 5.0 BR/EDR+BLE 芯片 发帖人:XYZRobin 发帖时间:2020-04-15 17:42:00
  • PHY6202PCB原理图技术参考资料
  • 智能穿戴领域日新月异,从以前智能手环用的进口NORDIC、TI、Dialog方案都替换成BK、汉天下,泰凌微等等,不过目前来看手表的市场,还是给NRF52832/52840占领居高的位置。今天小编主要是给大家说一款低功耗蓝牙4.0,5.0的芯片方案,不仅性能各方面超越其他国产品牌,也能替代目前市场最火的NORDIC方案先给大家介绍下蓝牙4.0的这款奉加微PHY6202这是一款具有高灵活性的超低功耗芯片。同时支持低功耗蓝牙、蓝牙4.0、ZigBee、谷歌Thread、Mist等多种通信协议,面向智能终端周边设备、智能语音、智能家居、智能制造、智能交通等应用。内部使用一颗32位ARM®Corte...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-14 17:22:00
  • PHY6212是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片
  • 这是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片,搭载32位ARM®Cortex™-M0CPU,配备138KSRAM/RetentionSRAM,具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性、应用和无线更新的BLE功能。同时,其串行外围设备IO和集成应用程序IP也将为客户带来低成本的优势支持SIG-MESH多种特性Friend节点LowPower节点Proxy节点Relay节点两款芯片的应用领域除了今天聊的智能手表以外,更多可参考:蓝牙室内导航,智能家居,智能楼宇,医疗健康,运动健身,智能工业,零售支付,信息安全,数据传输,远程控制,个人外设及物联网(IOT)PHY6212_BLE_SoC_Dat...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-14 17:05:00
  • IN612L具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片
  • IN612L是Inplay公司的SWIFTRADIOTMSOC产品系列之一,具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片;如2mbps高数据速率模式,125kbps/500kbps编码物理速率支持,以及扩展的广告功能。用户定义的SDR协议栈(2.4G协议栈)及其内置的Bluetooth5协议栈可以同时运行,因此可以很好地解决和优化许多复杂的网络应用。该芯片内置32bitARMCortex-M4FCPU支持浮点运算;内部包含256KROM,512KFlash以及64KBSRAM,SRAM可以用作复杂算法和应用的用户数据空间.该芯片内部增加数字加速引擎...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-14 16:47:00
  • 超低功耗无线应用方案
  • nRF52832及nRF52840片上系统功能概述nRF52832片上系统具有超低功耗及极高的设计灵活性,可以支持多种无线通信协议,功能十分强大。非常适合蓝牙低功耗,ANT及2.4GHz超低功耗无线应用。nRF52832片上系统内嵌32位ARMCortex-M4FCPU,具有512kBflash及64kBRAM。片上集成的2.4GHz无线收发器支持蓝牙低功耗(BLE),ANT及2.4GHz私有协议栈。同时无线通信与nRF51系列,nRF24L及nRF24AP产品系列兼容。nRF52832硬件上支持最新推出的蓝牙5.0协议规范(相比于蓝牙4.0具有更高的无线数据传输速率,更大的传输距离等特点)...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2018-06-14 13:33:00
  • 更低价更优惠:Espressif乐鑫ESP32-D0WDQ6无线系统级芯片(32-bitMCU&2...
  • ESP32-D0WDQ6样品和批量(优惠于官方价格):http://www.szlcsc.com/so/product/details_141019.html商品编号:C129733商品名称:ESP32-D0WDQ6编带厂家型号:ESP32-D0WDQ6封装规格:QFN-48_6x6x04P品牌:Espressif乐鑫商品类别:无线收发芯片
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: ESP32 无线 WIFI BT/BLE IOT 物联网 2.4GHz Wi-Fi和双模 发帖人:暧若初见 发帖时间:2018-03-19 15:10:00
  • Espressif乐鑫ESP32-D0WDQ6无线系统级芯片(32-bitMCU&2.4GHzWi...
  • 乐鑫(EspressifSystems)研发设计IoT业内集成度最高、性能最稳定、功耗最低的无线系统级芯片。ESP32-D0WDQ6集成无线2.4GHzWi-Fi和蓝牙双模的单芯片方案,具有两个可单独控制的CPU内核,采用台积电(TSMC)超低功耗40纳米工艺,拥有最佳的功耗性能、射频性能、稳定性、通用性和可靠性,适用于各种应用和不同功耗需求。ESP32系列产品型号包括ESP32-D0WDQ6,ESP32-D0WD,ESP32-D2WD,ESP32-S0WD。ESP32-D0WDQ6样品和批量(优惠于官方价格):http://www.szlcsc.com/so/product/details...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: ESP32 无线 WIFI BT/BLE IOT 物联网 2.4GHz Wi-Fi和双模 发帖人:暧若初见 发帖时间:2018-02-08 15:32:00
  • 蓝牙模块基础知识介绍
  • 蓝牙模块基础知识介绍(本文来自网络,版权归该文的原创作者)随着近年来蓝牙技术的不断发展,在功耗不断降低的情形下,蓝牙的传输速率也不断地得到提高,使蓝牙的应用范围更加广泛。但若想设计一套完善的蓝牙系统,就必须充分掌握蓝牙的相关技术知识,如:射频设计、协议堆栈、系统集成及蓝牙模块的选型等方面的专门知识。本文将介绍其中蓝牙模块基础知识。1、数据透传蓝牙模块可以通过串口(SPI、IIC)和MCU控制设备进行数据传输。蓝牙模块可以做为主机和从机。主机就是能够搜索别的蓝牙模块并主动建立连接,从机则不能主动建立连接,只能等别人连接自己。2、低功耗低功耗蓝牙(BluetoothLowEnergy),简称BL...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: Bluetooth BT 发帖人:大白马 发帖时间:2017-10-25 17:02:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: